Connected Energy

Verbonden energie – Oplossingen voor een duurzame toekomst

Geef vorm aan de energietransitie met Phoenix Contact en RS – veilig, intelligent en duurzaam.

De transitie naar een duurzaam energiesysteem vereist betrouwbare technologie, intelligente connectiviteit en deskundige expertise. Phoenix Contact ondersteunt deze transformatie met innovatieve oplossingen die zijn ontworpen om energiesystemen veiliger, slimmer en efficiënter te maken.

Van de integratie van hernieuwbare energie en energieopslag tot netinfrastructuur en elektrificatie: Phoenix Contact maakt de ontwikkeling mogelijk van verbonden energiesystemen die voldoen aan de eisen van een snel veranderend energielandschap. Met een sterke focus op betrouwbaarheid, digitalisering en duurzaamheid helpen hun technologieën bedrijven bij het bouwen van een veerkrachtige infrastructuur en het ontsluiten van nieuwe mogelijkheden voor de toekomst van energie.

Hoe ziet een klimaatneutraal industrieel park eruit?

Het 'All Electric Society Park' van Phoenix Contact laat zien hoe hernieuwbare energie, automatisering en sectorkoppeling samenwerken in een volledig geëlektrificeerd ecosysteem. Bekijk de video om te zien hoe deze technologieën bijdragen aan efficiëntere en duurzamere industriële oplossingen.

Transcript
0:06 6 seconds Since the industrial revolution, our world has undergone a remarkable transformation. The power of steam and machinery ignited an era of 0:14 14 seconds productivity, growth, and innovation. As we entered the 20th century, we electrified our modern civilization and 0:21 21 seconds electricity became the main power for industries and transformed our daily lives. As a fully connected and electrified society, we are constantly 0:30 30 seconds pushing the boundaries of what is possible. Hi, my name is Loretta and I'm happy to introduce you to Mara from Phoenix Contact who will take us on a 0:38 38 seconds journey through the all electric society park. 0:44 44 seconds Welcome to our all electric society park. Here we present our vision of the allect electric society which describes 0:51 51 seconds a world in which renewable energies are available in sufficient quantities and of course affordable for everyone. The 0:59 59 seconds goal is to achieve a sustainable CO2 neutral energy supply while enabling economic growth and prosperity 1:06 1 minute, 6 seconds worldwide. The 7,800 square meter big park, a bit bigger than a traditional soccer field, is powered 1:14 1 minute, 14 seconds 100% by renewable energies. 550 solar modules and a so-called wind tree 1:21 1 minute, 21 seconds generate this green energy. The park's energy flows are interconnected by something which is called sector coupling. And this automated system 1:30 1 minute, 30 seconds ensures that the energy is always there where it is actually needed. 1:37 1 minute, 37 seconds The transformer station is the heart of the electrical energy distribution system here in the park. The two transformers ensure the right frequency 1:45 1 minute, 45 seconds and voltage in the park supply network and in the battery storage system. The transformer station itself is designed as sustainable as possible. For example, 1:56 1 minute, 56 seconds with the use of carbon concrete, we were able to reduce the wall thickness and hence also reduce the carbon footprint of the transformer station. 2:06 2 minutes, 6 seconds The electrification of the heat supply is truly revolutionary and one of the decisive factors in achieving climate targets. 2:15 2 minutes, 15 seconds The so-called cold local heating network is the central supply system here in the park for heating, cooling, and heat recovery. 2:28 2 minutes, 28 seconds Photovoltaic systems can be found here in the park all over the place. And solar modules are not only installed on the two big sun trackers on the roofs 2:37 2 minutes, 37 seconds and at facades but also here in the pavement. And the different solar systems generate more than 155,000 kwatt 2:45 2 minutes, 45 seconds hours of green energy per year. I would say we take a short walk on our 200 walkable solar panels here in the park. 2:53 2 minutes, 53 seconds And as you see here, solar energy can almost be generated everywhere. 3:01 3 minutes, 1 second A sustainable world definitely needs more than just renewable energies. In our water and environment center, we 3:08 3 minutes, 8 seconds show you our automated irrigation system with moisture sensors in the flower baths and an intelligent automation. 3:16 3 minutes, 16 seconds This ensures a responsible use of all valuable resources. 3:23 3 minutes, 23 seconds E-mobility is a decisive factor on our way to an all electric society. What components are needed in a battery 3:32 3 minutes, 32 seconds storage system to store the surplus of energy very efficiently? To get answers to these questions, let's have a look at 3:39 3 minutes, 39 seconds the control cabinet, the heart of the battery energy storage system. 3:45 3 minutes, 45 seconds Components such as connectors, power electronics, and components for the control cabinet of course help to store and distribute the surplus of energy. 3:55 3 minutes, 55 seconds Yet the part the central battery storage container has 78 battery modules and in total up to 1.4 megawatt hours are 4:03 4 minutes, 3 seconds available for the situation when the sun is not shining and the wind is not blowing. 4:09 4 minutes, 9 seconds In order that these important applications can work such as the battery energy storage systems, we need 4:16 4 minutes, 16 seconds of course among other things a reliable supply solution consisting of search protection, power supplies and device circuit breakers. 4:26 4 minutes, 26 seconds Thank you for joining me on this tour through our all electric society park. 4:33 4 minutes, 33 seconds The old electric society park is truly inspiring. We are grateful for this opportunity to learn how we can pave the way toward a brighter and more sustainable tomorrow.

Oplossingen voor betrouwbare stroomvoorziening

Maximaliseer de systeembeschikbaarheid en operationele efficiëntie met de uitgebreide oplossingen van Phoenix Contact voor voedingen, overspanningsbeveiliging, apparaatbescherming en energiemonitoring. Alle producten zijn ontworpen voor naadloze integratie en betrouwbare prestaties.

Samenwerken aan een betere wereld

Phoenix Contact en RS werken samen om duurzamere oplossingen te ondersteunen. Het 'Better World'-framework helpt klanten bij het identificeren van producten met erkende milieukeurmerken, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken. Bekijk de video voor meer informatie.

Transcript
0:09 9 seconds We welcome and support the better word product framework as we believe it's an 0:15 15 seconds easy way for customers to find sustainable alternatives and trustworthy certifications 0:20 20 seconds to make informed purchasing decisions. In this way, the better world product framework supports 0:26 26 seconds customers in making their businesses more environmental friendly. As company, we pursue 0:33 33 seconds identical goals in many aspects and approaches in the area of sustainability. We are contributing 0:39 39 seconds with our knowledge and expertise to have a common journey and jointly think about new opportunities 0:45 45 seconds and developments. We work very closely together on a wide bandwidth of local and international 0:53 53 seconds projects and improvements both operationally in a day-to-day business and strategically 0:58 58 seconds in the medium and long term. This brings mutual added value in the areas of ESG and go to market. 1:05 1 minute, 5 seconds Together we can reduce our ecological footprint and optimize processes by, for example, optimizing joint logistics processes or bringing the latest products and technologies 1:16 1 minute, 16 seconds to the world together with RS. Our long-standing partnership with RS is characterized by trust and 1:22 1 minute, 22 seconds transparency. This is of great importance to us as these values are an important and integral part of 1:28 1 minute, 28 seconds our own corporate value. Together with RS, we can help customers worldwide to make the world 1:34 1 minute, 34 seconds a little better, more modern, smarter, and more connected every day. Always with the firm goal 1:40 1 minute, 40 seconds of offering clear added value and developing societies in a sustainable and positive way.

Connectiviteit voor energieopslag

Betrouwbare en veilige verbindingstechnologie voor batterijopslag en Power-to-X-toepassingen. Phoenix Contact biedt railsysteem-connectoren, batterijpoolconnectoren en modulaire oplossingen voor schaalbare, onderhoudsvriendelijke energieopslagsystemen.

Integratie van hernieuwbare energie

Slimme integratie van wind- en zonne-energie en groene waterstof via robuuste verbindings- en automatiseringstechnologie. Phoenix Contact maakt naadloze gegevensverzameling, monitoring en besturing van hernieuwbare energiesystemen mogelijk.

Automatisering & Besturing voor nutsbedrijven

Efficiënte automatisering en besturing voor nutsinfrastructuur met Phoenix Contact-relais, DIN-rail klemmenstroken met Push-in-technologie en geavanceerde controllers. Alle oplossingen zijn ontworpen voor betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Wees als eerste op de hoogte van onze nieuwste producten en aanbiedingen

E-mailadres

De persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt bij het aanmelden voor deze mailinglijst worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid.